主题中讨论的其他器件:LM7481
大家好、我们计划在可通过带电电压源热插拔的接口上使用 LM7481。 鉴于这种情况、我们需要减轻由输入电容引起的浪涌。
我们想使用与连接到引脚2 (A)、引脚11 (CAP)和引脚10 (VS)的电容串联的100 Ω 电阻器来限制浪涌电流、因为如果没有它们、流入电容器的电流将为几安培。
如以下原理图所示、将一个100欧姆串联电阻(R164)与 CAP 和 VS 引脚相连是否存在问题?
如果我们的阳极连接中有一个100欧姆(R163)、是否会出现问题? (如果我们要修改具有如下所示蓝色连接的电路)我的问题是、引脚 A 和 C 用于提供精确的反向电流保护、因此根据芯片内部设计该级的方式、额外的电阻可能会影响该保护的准确性?
谢谢!
彼得·戴维斯