This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630电流限制问题

Guru**** 2533870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310264/tps2663-tps26630-current-limit-issue

器件型号:TPS2663

您好!

 我的客户将 TPS26630用于6A 电流限制应用。 他们报告其电路板的 FLT 引脚始终为低电平、电流限制通过4.1A 的触发器来触发。 在客户的电路板上、我们是否需要注意其他事项? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.请帮助解决空载和过载期间 VIN、FLT、SHDN、输入电流、VOUT 的波形。

    2.负载类型是什么?

    3.即使在重置设备后,即使没有负载, FLT 也很低?

    此致

    G·库纳尔