Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622E 您好!
我的客户正在考虑使用 BQ25622E。
当电池电压在2.4V 至3.0V 的直流电压范围内时、它们需要切断负载以防止电池过度放电。
已确定 BQ25622E 的 BAT_UVLO 为2.2V。 是否可以实现一项功能来阻止2.4V 至3.0V 电池电压范围内的负载?
如果可能、请告诉我们如何操作。
谢谢你。
JH