This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电 IC 选择

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, TPS61033, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306551/bq25890-charging-ic-selection

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: TPS61033BQ25638

尊敬的 TI 团队:

我们有一个新项目 ,需要使用 IC 充电,它需要为 1节5000mA 锂离子电池充电,并向系统负载输出5V/2A。 要求如下:

对于此应用、我们计划 使用 BQ25890H 为 IC 充电、并与升压转换器 TPS61033结合使用、向系统负载输出5V/2A。 原理图如下所示:

但我们认为 PD 适配器可能支持 PD3.0协议、该协议可支持20V 的最大输出电压。 虽然 BQ25890H 的建议输入电压为14V、但我们还需要一个 PD 协议 IC 来 管理充电电流和电压。  但是、考虑到成本因素、我们没有为主机添加额外的 MCU。  

选择的充电 IC 是否合适? 如果没有、您对此应用有什么更好的建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果可以接受 WCSP 封装、则具有更高输入电压范围(最高18V)的 BQ25638应更合适。 请访问 https://www.ti.com/product/BQ25638 

    2. BQ25890H 和 BQ25638的原理类似。 这两个命令都可以正常工作。 请注意、VBUS OVP 可以在输入电压达到20V 之前触发。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的建议。 您对 PD 协议 IC 有什么建议吗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    我已将该主题分配给我们的 PD 团队、负责为 PD 控制器器件选择器件。 请预计响应时间会因节假日而延迟。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 https://www.ti.com/product/TPS25751。