This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:关于数据表的一个问题

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310208/tps74401-one-question-about-the-datasheet

器件型号:TPS74401

您好!

数据表中写道"线路、负载和温度范围内的精度为1%"、但我不知道确切的含义是什么。 这是否意味着在所有情况下、这个芯片与设定输出相关的输出电压误差都小于1%? 最大负载调节约为0.9%、我认为这是正确的。

还是意味着线性调整率、负载调整率和与温度相关的输出误差分别低于1%?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我将关闭此线程、因为同一个问题被意外地发布了2次。  我已经回复了另一条主题。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我这个链接。 很抱歉我没有找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我找到了。 谢谢你。