This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65220:TPS6522053RHBR AM64x 的原理图审阅

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308575/faq-tps65220-tps6522053rhbr-schematic-review-for-am64x

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件:TPS65219

您好!

请查看随附的 TPS65219原理图和布局检查清单。

我们  的某个产品中使用了 PMIC、TPS6522053RHBR 以及 TPS22965DSGT。 您能否查看原理图?

谢谢你。

此致、

卡宾

e2e.ti.com/.../TPS65219-Schematic_2C00_-Layout-Checklist.xlsxe2e.ti.com/.../3630.PMIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    感谢您使用 E2E! 我们将查看 PMIC 原理图并在2024年1月9日之前进行更新。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    我已经查看了 PMIC 原理图并 在下面添加了反馈。 分享的原理图仅包含 PMIC 和无源器件、但不包含到处理器的连接。 请确保 Sitara 团队对完整设计进行审查、以便他们可以提供处理器方面的反馈。  

    • 需要增加降压转换器的输出电容。 TPS6522053的所有降压稳压器均配置为准固定频率和高带宽、需要更高的输出电容。 下表显示了每种开关模式所需的电容。 准固定频率和高带宽通常 每个 降压稳压器使用47uF。

    • VLDO1缺少输出电容。  在 TPS6522053 NVM 配置中、该电源轨默认处于启用状态、即使应用中未使用该电源轨、也需要2.2uF 的输入和输出电容。
    • VSYS 引脚需要至少2.2uF 的电容。 如果将 C31放置在靠近 VSYS 引脚的位置、则无需采取进一步措施。  
    • 未看到 I2C 引脚(SCL/SDA)的上拉电阻器。 如果完整原理图的其他页面中存在这些电阻器、则无需采取任何措施。
    • PMIC nRSTOUT 引脚(原理图中的"PMIC_PGOOD")被上拉至3.3V 电源。 如果客户使用这个信号来驱动处理器上的 MCU_PORZ、他们必须添加一个与门、一个电平转换器或任何其他将这个信号转换为1.8V 的电路。 这是因为处理器上的 MCU_PORz 使用1.8V 域。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您查看我们的原理图。

    我们将由 Sitara 团队审查完整的设计。

    我们将输出电容器从10uF (降压稳压器1)和22uF (降压稳压器2和3)增加到了47uF。

    为 VLDO1添加了一个2.2uF 电容器。

    电容器 C31将放置在靠近 VSYS 的位置。

    I2C 引脚(SCL/SDA)在另一个页面上有上拉电阻。

    PMIC nRSTOUT 引脚在另一个页面上进行"与"运算。

    谢谢你。

    渐变

    卡宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Kavin。 如果提供的反馈解答了您的问题、并且不需要 PMIC 团队的其他支持、请单击"Resolved"选项、以便我们可以关闭此 TT。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我们参考了 PMIC 的"AM64xx 入门套件 EVM 板"(附加了原理图)。 3个降压稳压器的输出具有10uF (降压稳压器1)和22uF (降压稳压器2和3)电容器。 我们的电源要求与 EVM 板的电源要求相同。 我想知道为什么我们需要增加降压转换器的输出电容、而 EVM 板使用10uF 和22uF。

    谢谢!

    此致、

    卡宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    AM64 EVM 是在 TPS6522053 NVM 发布之前开发的。 该团队最初计划使用低带宽和较低的输出电容、但后来改为高带宽、使 PMIC NVM 更通用、并涵盖更广泛的应用、这些应用可能因外设而需要更高的负载瞬态。  

    谢谢。

    布伦达