This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:P2P 替代产品建议

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309700/tps7a20-p2p-alternatives-recommendation

器件型号:TPS7A20

大家好、

您能提供以下两款器件的一些建议吗?

 如果我们有的话、最好使用500mA 或更高版本。

NCP603SN330T1G
SGM2033-3.3XN5G

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    对于500mA、我们有 TLV75533PDBVR;对于1A、我们有 TLV75733PDBVR、它们是 P2P。

    请注意、由于竞争对手是300mA 和250mA、因此这些并非直接适用的解决方案。

    此致、

    安德烈斯