This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:lm61495仿真中的输出电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309756/lm61495-lm61495-ouput-voltage-in-simulation

器件型号:LM61495

尊敬的:

我在 PSpice 中仿真 LM61495。 我的电路(下面的屏幕截图)应该相当于 数据表中的应用示例 (第32页的图9-1)、其中负载电阻为1欧姆。 但是、我有一个大约为15mV 的输出。
我不熟悉 PSpice for TI、因此仿真设置中可能存在错误。

此电路是否正常? 我为什么要保留此(显然是错误的)输出?

非常感谢您的帮助、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我能做到。" 我低估了器件的启动时间、因此我的仿真太短。 现在瞬态输出图看起来不错。 我仍然不明白原理图中显示的偏压点是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原始图像可能是初始启动点的电压、微伏基本上为0V。

    如果重新运行较长时间的仿真、偏置点应收敛到正确的值。

    此致、

    吉米