主题中讨论的其他器件: BQ76942
您好、TI 专家!
1 μ A 如、所示、bq76952单节电池检测精度误差非常小、而电池组、电池组和 LD 的误差达到0.5V。 对于检测、B+和 P+的电压精度误差较大。 为何不使用单节电池电压? 那么积累呢? 原因是什么?
2、我看到典型电路图的 PACK 和 LD 引脚通过1206封装中的两个5.1K 电阻器串联到 P+。 放置两个1/4W 电阻器的原因是什么? 能否将我的原理图更改为使用1206 10K 电阻器? 是因为当灯串的数量较高且 PACK+立即关闭时、电流会非常大? 但我看到10串方案的 bq76942也是这样设计的。
3、LDO 的功率点 CD 网络是 MOS 管的漏极 D、但对于充电 MOS 管有内部二极管、这意味着 CD 网络电压等于 B+电压、为什么 CD 网络不放在 B+上? 为什么这个放在充电和放电 MOS 管的漏极 D 上?