This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS78601DRBEVM:需要 MTBF 数据- TPS78601DRBR、SN74LVC126APWR、LM60CIM3/NOPB

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309623/tps78601drbevm-mtbf-data-required--tps78601drbr-sn74lvc126apwr-lm60cim3-nopb

器件型号:TPS78601DRBEVM

您好!

请与我分享以下所列 IC 的故障率/小时、以便进行 MTBF 分析、

1. SN74LVC126APWR

2. LM60CIM3/NOPB

TPS78601DRBR

此致、

水烟五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 DRV135UA、INA134UA 添加到 MTBF 数据列表中。 更新后的列表如下所示。 请尽快提供 MTBF 数据。

    1. SN74LVC126APWR

    2. LM60CIM3/NOPB

    TPS78601DRBR

    4.  DRV135UA

    5.  INA134UA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujisha:

    我们提供了 MTBF 和 FIT 率估算器工具: MTBF 和 FIT 率估算器、您只需在其中输入器件型号、该工具就会显示数据。  对于不同的温度、您可以使用降额工具、该电子表格将重新计算 MTBF/FIT。

    此致!

    T·尤尼泽