This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25720:BQ25720如何为电池充电?

Guru**** 2619145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310477/faq-bq25720-how-does-bq25720-charge-a-battery

器件型号:BQ25720

换句话说、电池充电曲线是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒定电流和恒定电压。 在充电周期开始时、该器件会检查电池电压并相应地调节电流/电压。

    对于2S 至4S 应用、当电池电压低于最小系统电压 VSYS_MIN ()时、充电器处于预充电状态。 当 EN_LDO=1b 时、充电电流是384mA 和 CHARGE_CURRENT ()设置的较低值。 384mA 钳位电流用于防止 BATFET 过热。 当 EN_LDO=0b 时、充电电流通过 CHARGE_CURRENT ()寄存器进行编程。

    对于1S 应用,当电池电压低于最小系统电压 VSYS_MIN ()但大于3V 时,充电器处于预充电状态。 当 EN_LDO=1b 时、充电电流是2A 和 CHARGE_CURRENT ()设置中的较低值。 当电池电压低于3V 时、充电器也处于 PRECHARGE 状态。 当 EN_LDO=1b 时、充电电流是384mA 和 CHARGE_CURRENT ()设置的较低值。 钳位电流用于防止 BATFET 过热。 当 EN_LDO=0b 时、充电电流通过 CHARGE_CURRENT ()寄存器进行编程。 当电池电压高于最小系统电压 VSYS_MIN ()和低于最大充电电压 CHARGE_VOLTAGE ()时、充电器处于恒定电流(CC)模式。 充电器将充电电流调节为 CHARGE_CURRENT ()设置。

    当电池电压达到最大充电电压 CHARGE_VOLTAGE ()时、充电器处于恒压(CV)模式。 充电器将电池电压调节为 CHARGE_VOLTAGE ()设置。 充电电流由充电器决定,它低于 CHARGE_CURRENT ()设置。

    当充电电流降至终止电流(由用户确定)以下时、主机可以通过编程 CHARGE_CURRENT ()=0来停止充电。

    上述电池充电曲线如下所示。