This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:LM61480 PG 阈值问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309686/lm61480-q1-lm61480-pg-threshold-issue

器件型号:LM61480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61480

嗨、团队,

数据表中的 LM61480 PG 阈值下降设置为92%~96.5%、输出电压范围通常为±5%Vo (95%~105%)、这意味着可能会在输出电压为95%~96.5%时发生。 PG 翻转。 通常、主电源的 PG 信号将用作辅助电源的 EN 信号。 将 PG 阈值下降上限设置为96.5%是否不合理? 输出电压仍在正常范围内。 PG 会翻转并关闭。 类别? 或者还有其他注意事项吗?