This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172的状态闪烁问题

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24071, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309769/bq24172-status-blinking-issue-about-bq24172

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件:BQ24071

您好!

 我的客户将 BQ24071用于其单节2800mhA 电池充电应用。  5/13个电路板在首次工程测试中测试失败:STAT 引脚在夜间测试后闪烁。 3/5板电池已充电(具有4.2V 电压)、另2块电池未充电。

1.帮助确认他们的电路设计是否有问题。

2.根据顾客的反馈,他们看到两个不同的闪烁信号。 这两种波形是否有特殊含义?

   


3.客户每5分钟将 RSR (针对 ISET)引脚调整为0、以便从 MCU 的 ADC 检查电池电压。 这对于我们的充电过程是否合适?

我们还必须在客户板上检查以进行调试/清除吗?  

感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕