This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:FCC 未更新

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309607/bq4050-fcc-not-update

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好

我有疑问需要您的帮助。

CEDV 参数由 GPCCEDV 工具计算。 FCC 可在室温下正常更新。 但无法在 0℃ 0.5C 放电时更新。

附加了日志数据和 gg 文件。

为什么 FCC 不在 0℃ 更新。

e2e.ti.com/.../4050_5F00_1221.gg-_2800_2_2900_.csv

e2e.ti.com/.../4050_5F00_CEDV_5F00_LFP18650_5F00_0D_5F00_0.5C_5F00_CMP_3D00_1-_2800_1_2900_.log

e2e.ti.com/.../5224.GPC_5F00_CEDV.txt

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我认为这里最大的问题是过度估算 FCC。 BQ4050会在电池经历从接近满电量到低电池电量的合格放电后更新 FCC。 这是不可能的。  

    可能的修复方法是:

    1 -禁用 CEDV 监测配置寄存器下的 SYNC 位。  如果 SC = 1 (Gauge Configuration 中的位5)、那么 FCC–RM 的 DCR 初始值会减少 FCC/128。 请参阅下面的 DCR 说明。



    2-为 CEDV 电量监测配置设置以下内容。 其中圆圈为1、X 为0。


    3-将固定 EDV 值更改为:

    电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 0 2516
    电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 1 2628
    电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 2 2755


    此致、
    何塞·库索