This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:需要应用自定义工具 IO 配置(0x5C) GPIO 拉取详细信息。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309424/tps25750-application-customization-tool-io-config-0x5c-gpio-pull-details-needed

器件型号:TPS25750

您好!

我一直在搜索 TPS25750的 GPIO 内部配置的相关信息。

在 TPS 应用 GUI 高级配置中、开漏、内部上拉/下拉似乎不是独占的。

如果我想要推挽行为,我需要启用内部上拉和下拉,还是不启用它们?

另外、如果这些是上拉/下拉电阻、电阻值是多少?

期待收到您的反馈、

谢谢。此致、

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    如果我想要一个推挽行为,我需要启用内部上拉和下拉,还是不启用它们?

    这将取决于您选择的 GPIO 映射事件。 我不建议同时启用内部上拉和内部下拉。  有关更多信息、我建议参考 TPS25750 TRM 中的 GPIO 事件说明。

    Unknown 说:
    此外,如果这些是上拉/下拉电阻,电阻值是多少?

    请参阅第节 7.17输入/输出(I/O)特性 应用部分

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复、因此寄存器确实控制电阻的连接。

    我正在使用事件75 (AttachedAsSink)。 "你说什么?

    谢谢。此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    我正在使用事件75 (AttachedAsSink)。 那么,您有什么建议?

    该 GPIO 事件不是输入事件、因此您无需使用上拉/下拉电阻器。

    这就是应该如何设置 GPIO 的方法。 您应该在所选的任何 GPIO 上看到高电平或低电平信号、具体取决于源是否连接到 USB-C 端口

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复。 因此、为了获得推挽式输出、我不应检查任何内容、如图所示。

    这就是我想要的。

    此致、

    理查德