This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:我的 PD IC 是否可以通过 I2C 直接控制 PI3DPX1207C? 我怎么能做到这一点呢?

Guru**** 1163540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308734/tps65994ad-can-my-pd-ic-control-the-pi3dpx1207c-through-i2c-directly-how-can-i-make-it-so

器件型号:TPS65994AD

 TPS65994AD 是否 通过 I2C3m 直接与 PI3DPX1207C (转接驱动器 IC)兼容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 AMD 平台。

    我发现 AMD 的参考设计应用了 由 TPS65994AD 的  I2C3m 控制的 ps8830。

    我的主持人 TPS65994AD 是否可以在 PI3DPX1207C 上实现与以下所示拓扑相同的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议在任何新设计中使用 TPS65994AD。

    您遵循的参考设计是什么? 最终产品是什么?

    请就此主题与当地的 FAE 联系、以便我们为您提供适合您设计的正确器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一台笔记本电脑。

    我是指应用了  TPS65994AD + PS8830的 AMD FP7 CRB (105-D59700-00A)。

    好的、谢谢您的答复、我会将您的建议传递给我们当地的联系窗口。

    如有任何进一步的信息、请告诉我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望通过合规性测试并利用 DP2.x 和 USB4、 则不能使用 TPS65994AD。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我没有清楚地描述它。

    我们只需要满足 USB3 Gen2和 DP 1.4。

    实际上我们只需要一个端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息、但如果客户仍希望通过 PD3.1合规性认证、则无法使用 TPS65994AD、因为它仅通过了 PD3.0认证。

    此致