This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430MDDAREP 环流二极管加热

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309305/tps5430-tps5430mddarep-catch-diode-heating-up

器件型号:TPS5430

团队、

在我们的其中一个电源板上观察到奇怪的环流二极管发热问题。  TPS5430MDDAREP 作为降压转换器、在我的一个设计中将12V 降至3.3V。 根据数据表的建议、使用的环流二极管为 B340A-13-F。 当器件被打开时、二极管看起来变得很热。 TPS 的总负载约为900mA。  使用热像仪观察温度。 在未连接任何负载的情况下、二极管不会发热。 连接另一块板后、二极管开始发热。 即使我们将第二个电路板与仅2个 STM32 IC 相连(约 350mA)、二极管也会开始发热。  

此外、同一电路板上还使用了另一个 TPS5430、用于从12V 产生5V 电压。 这看起来非常好。  

D25发热是唯一的问题。 休息正常。

电感:L4 = SRP7050TA-150m、Bourns (15uH/3.5A)
肖特基二极管:D25 =由 Diodes Incorporated 提供的 B340A-13-F
分享原理图和布局剪贴。 D25正在加热。 可能是什么问题?
原理图:
顶层:
底层:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您 读的是什么温度?

    根据您的参数、平均二极管功率约为330mW。

    假设温度为140C/W、则此参数会使温度高于环境温度大约46°C。

    好的和坏的板是否在 PCB 上使用了相同数量的铜散热器?

    连接到二极管的区域?

    您能否用"范围"测量 PH 节点波形、以便我们了解是否存在  

      发生任何奇怪的事情。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 IC 的铜面积相同。 我们考虑了布局注意事项。  

    D25上的最大读取温度为 42.4°C。

    两个 IC 共享 PH 节点的示波器 SS (通过3.3V 和5V 生成 TPS5430MDDAREP)

    1.热像仪图像(带负载)= D25温度高

    2.热像仪图像(无负载)= D25温度正常

    3. 3.3V TPS 的 pH 引脚-无负载

    4. 3.3V TPS 的 pH 引脚-带负载

    5.3.3V 输出

    ========================================

    6. 5V TPS 的 pH 引脚-无负载-二极管 D30未加热

    7. 5v TPS 的 pH 引脚-带负载-二极管 D30不加热

    这是否正常?  电感器电流、环路增益和 PH 节点振铃电压是否有任何输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为二极管温度正常。

    您的波形看起来不错。  您看到的振铃是由 DCM 模式引起的并且是正常的。

    似乎"范围有一些问题触发。

    谢谢