This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:禁用/启用看门狗

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308131/tps3850-q1-disable-enable-wd

器件型号:TPS3850-Q1

您好!

我知道可以启用/禁用 WD、在本例中、我要将 SET0设置为常数"1"、SET1将连接到微控制器、因此我能够启用/禁用它。

我当时想以不同的方式使用此部件、因为我将启用禁用 WD、而不是使用 WDI。

要禁用它,SET0 ="1"和 SET1 ="0", 如果我要不断切换它,是否有任何 SET1需要处于"0"的最短时间?

我看到过如果 SET1切换得太快、我将得到 WDO 复位。

THX:

海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim:  

    根据 TPS3850-Q1数据表第16页、禁用看门狗应立即生效。 此外、 如果您使用的是 Crst 电容器、我建议参考数据表的第7.3.5.1.2节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的示例中 、我想不断地对其进行切换(enable -> disable -> enable ->.....) 所以在这种情况下,这些变化之间是否有任何最短的时间才能使变化生效?

    500us Tset 是什么?  

    THX:

    海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim:  

    Tset 时间是切换两个 SET 引脚之间所需的延迟、但不包括禁用看门狗。 启用看门狗时有150us 延迟、在此期间看门狗将不会响应 WDI 引脚上的变化。 看门狗将在150us 延迟后完全正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您所写的内容很熟悉。 让我 重新表述一下我的问题、我想在状态之间来回切换。

    在我的情况下、SET1 = 1至 SET1 = 0、然后再次设置1 = 1、我是否需要在开关之间等待一段时间?

    希望一切顺利。

    THX:

    海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim:  

    您无需在切换之间等待时间、只需注意看门狗  启用后、看门狗仅在150us 延迟后才能完全正常工作

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同时,我寻找类似的问题,并发现以下4年前:

    当您需要在状态之间切换时、会出现 SET0和 SET1的500us 规格。 例如、在 SET0上、如果您需要从 SET0 = 0到 SET0 = 1、然后 SET0 = 0、则切换到 SET0 = 1后、您需要允许500us 切换回 SET0 = 0。 例如、如果您将 SET0=0更改为 SET0=1、并且也将 SET1=0更改为 SET1=1、则这应该不会立即成为问题。

    我应该忽略它吗?

    THX:

    海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应答基准是指在状态之间切换所需的时间、这与启用/禁用看门狗是分开的。 500us 延迟不适用于 启用/禁用看门狗。