您好!
我知道可以启用/禁用 WD、在本例中、我要将 SET0设置为常数"1"、SET1将连接到微控制器、因此我能够启用/禁用它。
我当时想以不同的方式使用此部件、因为我将启用禁用 WD、而不是使用 WDI。
要禁用它,SET0 ="1"和 SET1 ="0", 如果我要不断切换它,是否有任何 SET1需要处于"0"的最短时间?
我看到过如果 SET1切换得太快、我将得到 WDO 复位。
THX:
海姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道可以启用/禁用 WD、在本例中、我要将 SET0设置为常数"1"、SET1将连接到微控制器、因此我能够启用/禁用它。
我当时想以不同的方式使用此部件、因为我将启用禁用 WD、而不是使用 WDI。
要禁用它,SET0 ="1"和 SET1 ="0", 如果我要不断切换它,是否有任何 SET1需要处于"0"的最短时间?
我看到过如果 SET1切换得太快、我将得到 WDO 复位。
THX:
海姆
您好!
同时,我寻找类似的问题,并发现以下4年前:
当您需要在状态之间切换时、会出现 SET0和 SET1的500us 规格。 例如、在 SET0上、如果您需要从 SET0 = 0到 SET0 = 1、然后 SET0 = 0、则切换到 SET0 = 1后、您需要允许500us 切换回 SET0 = 0。 例如、如果您将 SET0=0更改为 SET0=1、并且也将 SET1=0更改为 SET1=1、则这应该不会立即成为问题。
我应该忽略它吗?
THX:
海姆