主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50 、 BQ25710、
我们设计了一款采用 BQ25710充电器和 BQ40Z50电量监测计的产品。 系统依次使用三节18650可充电锂电池。 为了对电量监测计进行编程并测试设置、我们为这些组件使用两个评估板- BQ25710EVM-017和 BQ40Z50EVM。 BQ40Z50更新为 R5固件。 将电源连接到设置为15V 的充电器 EVM。 两个电路板都与 BQStudio 连接并且看起来正常工作。 但是、当连接这两个 EVM (BQ40Z50EVM 的 Pack +和-到 BQ25710EVM 的电池+和-)时、充电将不会开始。 连接到电量监测计的电池完全放电(电池组的 V 为9.3V)、充电器板中的充电正常 LED 亮起、但没有电流流向电池。
非常感谢您帮助我们使本文档生效。 谢谢!
Noam