This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710EVM-017:EVM 将不会启动通过 BQ40Z50EVM 连接的电池组的充电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ25710, BQ25710EVM-017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307722/bq25710evm-017-evm-will-not-initiate-charging-of-battery-pack-connected-through-bq40z50evm

器件型号:BQ25710EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50 BQ25710、

我们设计了一款采用 BQ25710充电器和 BQ40Z50电量监测计的产品。 系统依次使用三节18650可充电锂电池。 为了对电量监测计进行编程并测试设置、我们为这些组件使用两个评估板- BQ25710EVM-017和 BQ40Z50EVM。 BQ40Z50更新为 R5固件。 将电源连接到设置为15V 的充电器 EVM。 两个电路板都与 BQStudio 连接并且看起来正常工作。 但是、当连接这两个 EVM (BQ40Z50EVM 的 Pack +和-到 BQ25710EVM 的电池+和-)时、充电将不会开始。 连接到电量监测计的电池完全放电(电池组的 V 为9.3V)、充电器板中的充电正常 LED 亮起、但没有电流流向电池。

非常感谢您帮助我们使本文档生效。 谢谢!

Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    本周我们将在假期休息。 我们会在我们的专家回来后与您联系。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    我将该主题转给处理电量监测计问题的组织、以了解这两个器件应如何连接。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    按下 BQ40z50EVM 上的 WAKE 按钮、确保测量仪表已唤醒。 一旦您可以通过 BQStudio 与电量监测计通信、请通过在右侧窗口上发送 FET_EN 命令来确保启用 FET。  

    当高侧保护 FET 导通时、Operation Status A 中的 CHG 和 DSG 位将变为红色。 当 FET 关断时、运行状态 A 寄存器中的 XCHG 和 XDSG 位为红色。  



    如果触发任何保护、FET 将可能保持关闭状态。 检查安全状态寄存器中是否存在触发的保护或永久失效。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose、我有时间摆弄这两块评估板–事实证明、经过几秒钟的工作、充电器 EVB 将充电电流归零。 我通过 SMB 电缆将监测计 EVB 连接到充电器 EVB、并将监测计设置为广播、现在组合正常、充电器为电池充电。

    充电器是否需要每隔几秒钟即可接收一次电压和电流设置? 如果我们在设计中使用 MCU、我们是否需要它以恒定间隔向充电器发送这些指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    是的、如果启用了看门狗计时器、则要求每隔几秒向充电器发送一次电压/电流设置。 如果您禁用看门狗计时器、则无需频繁发出电压/电流命令。 请参阅数据表部分、  9.3.10.1.

    此致、

    穆尼尔