This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309056/ucc27211-ucc27211

器件型号:UCC27211

我曾尝试 在 Tina 瞬态分析中作为 sluaa58.pdf 对 UCC27211进行仿真。  Transient Analysis End 显示屏设置为20ms。 当我对这个原理图进行仿真时、我发现它始终会在10ms 停止、无法完成。 您能帮助检查其中有什么问题吗? 谢谢。

UCC27211原理图如下所示:

V3设置如下所示:

仿真在10ms 停止、误差如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您提出有关 UCC27211的问题。

    看来、当您尝试使用输入信号来导通 FET 时、会得到这个错误。

    我认为向 R4添加一个并联电容器作为负载是有益的。

    在进行故障排除时、使用 FET 和电容器进行仿真、看看这是否起作用、这也是一个不错的选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我您的结果。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    您能告诉我为什么 R4需要并联电容器吗?

    当我添加一个1nF 电容器时、它仍然无法完成仿真。 如果将其更改为10nF、则可以完成仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很高兴听到您能够使仿真正常运行。

    在仅使用电阻器作为负载的情况下、dV/dt 和 di/dt 等瞬变可能非常高、会导致仿真出现问题。 安装电容器后、有助于减缓这些瞬变、以便仿真可以完成且不会违反高瞬变的运行条件。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔