This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:适用于不同频率交流的高电压 SR 控制器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309783/ucc24624-much-higher-voltage-sr-controller-for-different-frequency-ac

器件型号:UCC24624

您好!  

请注意、UCC24614/UCC24624 最大为230V。
这意味着它仅整流器<230V AC。。。

如果我的交流电电压为1000V、该怎么办?
如果我的交流电是500kHz、会怎么样?

TI 产品中的任何产品都可以帮助组成兼容的 SR 控制器?


此致、

伟祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    We Wai:

    我们没有任何 SR 控制器可用于此类高电压1000V 应用、因为这并不常见。

    此致

    马尼坎塔