This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:2S3P 电池组中各串并联电池的电量平衡

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306403/bq40z50-cell-balancing-of-parallel-cells-in-a-string-in-a-2s3p-battery-pack

器件型号:BQ40Z50

我正在为2S3P 电池组设计电池管理系统(BMS)。 传统上、为了平衡串联电芯、我们将电池的公共端子连接在一起以平衡串联电芯。 然而、在我的应用中、这不是可行的、我需要将串联电池串分开。

我正在考虑下一个方案、就是把 BMS 芯片的数量增加到3个、每一个芯片的均衡电芯合二为一。

我想知道是否有更好的选项来分别平衡三个字符串。 期待您的建议 和见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priyanka、

    我不确定您对平衡配置的想法是什么、您能分享一个方框图吗?

    监测计可以采用内部平衡、也可以采用外部平衡来加快平衡速度。 您应该不需要多个并联测量仪表。

    此致、

    1. 怀亚特·凯勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    感谢您的答复。

    我将尝试平衡三个电池串的电池、如下所示。 我可以使用单个电量监测计 IC 来平衡所有三个灯串、还是需要使用三个单独的电量监测计? 我也乐于接受新的想法或建议。

    谢谢。

    普里扬卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priyanka、

    图中显示这是一个4s3p 系统、这也是模块化配置吗? 如果是、您将需要对每个模块化电池组进行 IC 平衡、否则您将需要一个电量计或监控器、仅使用基于电压的电池平衡。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    由于电池的公共端子分离、这似乎是这样的。 通常、我们会将电池公共端子连接在一起、形成一个2s3p 电池组、以实现精确的电量计量。

    此外、这种配置不是模块化的。 电池组的 B+和 B-端子将承载满负载、不添加额外的并联电池模块。

    感谢您的建议;我将探讨是否可能使用基于电压的电池平衡监测计。

    此致、

    普里扬卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priyanka、

    如果2S3P 模块中的每个模块都为4S 配置进行堆叠、则 BQ40Z50不支持堆叠、您需要通信电平转换器 和其他电路、我们不建议这样做。

    此致、

    怀亚特·凯勒