请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件: BQ24610、BQ24610EVM
嗨、大家好!
如何连接 BQ40Z50和 BQ24610来为电池3S 充电或放电?
交流/直流适配器输入 BQ24610为15V - 60W、设置单元引脚为3节电池。 当我使用 BQ24610插入交流/直流电源时、SYS 上的电压为15V、VBAT 上的电压为12.6V (电池3S)。
当我将 BQ40Z50 Pack 与 BQ24610 SYS 和 BQ40Z50EVM PACK-与 BQ24610EVM PGND 连接时、我可以看到电池无法打开而无法充电或放电。 当我 使用 BQ24610拔下交流/直流电源时、SYS 测试点的电压为~0V、没有像 BQ24610功能那样通过电池为系统供电。
我不明白电池为什么可以充电和放电。
详细信息请见原理图附件。
非常感谢、
邦斗
e2e.ti.com/.../2337._5B00_03_5D00_-_2D00_-BATTERY-CHARGER-_2600_-MONITOR.pdf