This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:OVP 功能

Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309749/lm27402-ovp-function

器件型号:LM27402

大家好、  

下面是有关 LM27402的几个问题。  

1.在 OVP 期间、部件是否会进入断续模式?  

根据说明,似乎只有环路会打开 LS 并关闭 HS,并且启用负电流限制。 但从方框图中、 OVP 块被发送到断续逻辑、

2. OVP 阈值是与 FB 电压有关还是使用另一个参考?  

3.什么情况会触发 OVP? 我只能想到负载瞬态、电感器故障。  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 无断续根据图21、OVP 的方框图似乎不正确。   LM27402采用电压模式控制。   COMP 引脚电压决定了高侧何时关断、低侧何时导通、以及负电流限制何时激活。  

    2、FB 电压比较内部电压0.702V 、比内部电压基准大17%。  

    3.  在 Cout 低的情况下出现100%至0%的激进空载瞬态通常会导致 OVP。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。  

    #2. 仍想澄清0.702V (OVP 阈值,红色)使用不同的带隙与 FB (绿色),还是使用相同的带隙?  

    我想了解 FB 内部基准是否有问题、OVP 阈值是否仍正常工作?  

    #3. 除了该大负载瞬态、是否有其他可能触发 OVP 的故障模式?  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #2 OVP 阈值来自一个缓冲电路,该电路使用相同的带隙作为基准来生成702mV 电压。  ov 和 UV 相对于 FB 电压

    #3 电源不稳定可能导致 OV。    

     多轨供电负载上轨到轨的泄漏会导致 OV。  

    高侧 FET 故障(A 短路)可能会导致 ov。