This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:通过10k 电阻器将 CT 连接到 GND 以保持电子保险丝开启

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304691/tps2421-1-connct-ct-to-gnd-by-10k-resistor-to-keep-efuse-on

器件型号:TPS2421-1
主题中讨论的其他器件:TPS2597TPS25981

大家好!

如标题所示、我们想知道 CT 是否可以通过10k 电阻器连接到 GND。

我们使用 TPS2421作为 OCP 功能、但发现当 RRESET 设置为21k (作为设计 ISET 高达8.6A)时、MOSFET 将在 Iout=4.5A 且 Tenviron=40C 时关闭  

我们希望在进行一些测试时暂时保持 MOSFET 处于开启状态、因此移除 CT 电容器并替换为电阻器、以防止 CT 达到1.4V

我们想知道此设置对于 TPS2421是否安全? 因为这将从 CT 中产生35uA 的硅质电流。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atlasfang:

    我们不建议这样做。 您的 Rreset 值也很低。 您能否分享您的原理图、以便我能尝试了解在 OCP 之前 MOSFET 关闭的原因。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    下图是我们的设计。 我们现在将 C43和 c1520替换为10k Ω 电阻器以实现临时旁路 TPS2421保护、它似乎可以正常工作。

    此致、

    阿特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlas 系统,

    通常、CT 引脚与电容器一同使用、从而提供故障计时器功能。 请参阅第8.3.1节。  

    这是电流限制测试。 当 CT 电容器达到1.4V 阈值时、它会关断导通 FET 并保护器件免受热损坏。 在此引脚上不使用任何电容器都不会增加 VCT、因此器件将保持有效电流限制(ACL)模式、直到下电上电。 这会使电子保险丝脱离 passFET 的安全工作区(SOA)。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    出于某些原因、我们无法对现有样片进行设计更改、因此我们必须使 TPS2421在 Iout=4.5A 下正常工作。 我们将 在下一个样片 版本中替换 eFuse、以避免发生此问题。

    如何在所需的条件下使 TPS2421 MOS 导通是我们现在需要解决的问题。

    根据数据表、CT 引脚有一个35uA 的电流源、 我们想知道在 CT 处放置一个10k 电阻器接地是否会损坏 TPS2421。

    此致、

    阿特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlas 系统,

    现在我了解了您的情况、请允许我让我的另一个团队的同事确认这一点、并会在他们回来后回复您。 年底可能会造成延误。

    圣诞快乐,新年快乐!

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您在节假日期间回答我的问题。 我注意到在上面的图片中、Vout 在 ACL 期间变为正常值的一半。 这种情况是否由 TPS2421引起?

    我们测量了闭锁波形、看起来如下图所示。 CT 开始为电容器充电后、VOUT SEMM 没有变化。 这两种情况有什么不同?

    圣诞快乐,新年快乐!

    阿特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlas 系统,

    我问我的同事,但他在休假到年底。

    关于上述问题、在 Acl 期间、Vout 取决于输出负载电阻和电流限制的乘积。 您展示的是输出电流的变化、但不会触发硬过载、因此 Vout 不会下降。  

    软过载是指设备刚刚进入 ACL、而硬过载是指设备明显进入 ACL。 此处当 RSET = 49.9k Ω 时、您会获得4A 电流限制、在这种情况下、仅在4.2A 电流下才会违反此限制、但在之前的图像中、显然在7A 电流下也违反此限制。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我们的问题是否有任何最新信息? 我们想知道 TPS2421是否存在使用电阻器而非 CT 电容器的风险。

    我们将用 TPS2597或 TPS25981替换 TPS2421、以进行进一步设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlas 系统,

    请允许我与我的同事确认一下、下周早些时候再次与您联系。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlas 系统,

    我总结一下、如果在 CT 引脚上连接10k Ω 电阻会发生什么情况。 CT 功能将无法正常工作、因此当电流介于 ISET 和 ILIM 之间时、器件不会进行电流限制。 超过 ILIM 的电流将限制为 ILIM、但器件在一段时间后不会关断(这是由 CT 电容器负责的)。  

    由于我们不会针对此类情况进行测试、因此我们无法评论器件的安全性。 最好在您的系统或 EVM 板中评估器件的安全。  

    此致、

    阿鲁什