This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:UCSI 支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308968/tps65988-ucsi-support

器件型号:TPS65988

您好!

我有一个 TPS65988DH 器件、发出任何 UCSI 4CC 命令都会返回"Task Rejected"。 这个五年前的主题(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762097/tps65988-does-tps65988-support-usci-and-ucmcx)指出:"TPS65988在 CG 版本和更高版本中获得了 UCSI 命令支持"。 我的 DH 版本不晚于 CG 吗? 如果不是、我怎么知道会晒黑、我似乎无法在德州网站(或其他任何地方)上找到 TPS65988的任何版本历史记录。 或者、是否需要设置某种设置才能使 UCSI 命令不被拒绝?

谢谢。

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mattias、

    您能否提供所使用的项目文件?

    您使用的是 EVM 还是您自己的设计?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用自己的设计。 附件是项目文件。 我有一个 EVM 放在周围。 但不确定 EVM 上使用的是哪个版本的 TPS65988。

    此致、

    马蒂亚斯

    e2e.ti.com/.../proj.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mattias、

    您要发送什么4CC 命令?

    我使用了您的工程文件和 TPS65988 EVM、并能够发送[SSRC]和[HRST]。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但 SSRC 和 HRST 不是 UCSI 命令、是吗? 我是指 slvubh2b.pdf 中4.15章的命令。 我尝试了示例 UCSI - get_error_status、它们根据手册"始终返回一个成功的任务返回代码"。 但没关系、我可以开始工作了、我一定是在 Data1/Cmd1 i2c 寄存器中设置正确的值时出错了。 现在、UCSI - GET_ERROR_STATUS 会返回"Task completed successfully"。 很抱歉浪费你的时间

    此致、

    马蒂亚斯