我们委托 USB 身份验证、test_尝试在 J 模式下更改芯片的相关配置、实验发现 CTL1和2都设为 SDP 模式、在 J 模式下测得 DM 电压为4.7mV; 将 CTL1和2设置为 CDP 模式、并测量 J 模式下的电压 DM22.5mV;
在 SDP 模式下、尽管 TEST_J 的电压较低、但有几个无法识别的 U 盘;
认证确定要求 TEST_J 模式下、DM 低于20mV、因此当硬件配置(如限流电阻等)存在问题时、请帮助查看我们的原理图。 请分析并提供支持。 谢谢你。 附件为该设计的原理图。
我们倾向于在 TEST_J 模式下使用 SDP 模式来测试_、电压可能过低、并通过认证测试、但我们不确定是否有任何副作用、例如 USB 识别能力的降低。 我们仍然可以将集线器安装在主机之外、因此主机不会为客户提供快速充电功能、而集线器则提供充电功能。