This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM3481 Lm 计算检查

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309754/lm3481-q1-lm3481-lm-calculation-check

器件型号:LM3481-Q1

大家好、

根据 LM34xx 如何使用 LM3481升压控制器设计反激式转换器(修订版 A)(TI.com.cn)、我的 Lm 计算约为110uH、如下所示。

VIN=32V Vout=12V。 其他值与下面的相同。  

不过、在第4章中、它说它是12uH。  

您可以帮助检查我的计算是否有任何错误?

BRS、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您能在方便时看看这个问题吗?  

    BRS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我觉得应用手册中的公式可以、所以这里应该没有任何错误。
    电感选择在很大程度上取决于 CCM 或 DCM 运行的计算、以及为 CCM 和 DCM 之间的开关设置所需负载设定值的位置。

    让我总结一下反激式控制器的一般计算:

    可通过不同的方法来计算反激式转换器的电感。
    本应用手册根据 CCM 操作对典型负载进行计算。 在轻负载条件下、该器件将切换到 DCM 运行模式。
    在另一个示例中、以下公式会返回一个电感、其中反激将在负载低至10%的情况下以 CCM 模式运行。

    为了可视化器件何时将从 CCM 切换到 DCM 运行、您可以使用我们的 Power Stage Designer 工具。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
    只需单击反激式拓扑、输入所有参数、双击原理图中的电感器即可查看电流波形。

    如果对此主题有未解决的问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯