This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308616/tps65130-tps65130

器件型号:TPS65130

您好!

我们将 TPS65130用于5VDC 至+/-14V 设计、现在  故障率约为1/20、 通电时-14VDC 输出电压仅约为输出-3VDC、故障率约为1/20;

下面是一个简单的问题。

e2e.ti.com/.../7608.POWER.pdf

以下是上一主题、我们在 上电时没有浪涌电流、谢谢。

e2e.ti.com/.../tps65130-the-output-issue-for-tps65130

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    帕特里克今天上午不在办公室、回到办公室后、他会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    如果您删除79L12 (U12)、是否仍会出现此问题?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的问题在我们移除79L12后得到解决,非常感谢您的支持。

    BTW、为什么79L12会 导致低压输出、谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    移除79L12后、上电波形是否有任何差异? 79L12的负载是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请告知您的请求对应的点波形? 感谢、79L12的负载是放大器、电流大约是10 + mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    Cn、OUTN 和-14V 输出电流的波形。

    Br

    帕特里克