This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2651:LM2651MTCX-ADJ/NOPB

Guru**** 2580575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309407/lm2651-lm2651mtcx-adj-nopb

器件型号:LM2651

您好!

我们在外部供应商处对器件进行了审核、测试温度为-55摄氏度。此器件的额定测试温度未达到-55°C。 过程是、他们使用 TSSOP 插座将 IC 安装到电路板上、并检查环境下的输出电压。 它们将温度斜升至-55摄氏度、为器件供电并检查输出电压、查看其是否在输出的5%范围内。 在本例中为6.3伏、因此任何低于5.850伏的电压都将失效。 问题除了处理这一点之外、还在于它是否会导致器件过早发生故障?

LM2651MTCX-ADJ/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Zixu 将检查您的问题并很快回答您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    绝对结温为-40°C。 -55C 低于 ABS 最小值。 不能保证器件在此温度下正常工作。

    BRS

    资旭