This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:器件已烧写

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304526/lm5017-device-burnt

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5107

嗨、团队,

客户 在48V 系统中使用 LM5017。 但他们发现器件故障率在 过去六个月中得到了显著改善。

经过分析、他们发现器件 LM5017和 MP3810A 在他们的电路板中烧坏了。(48V-LM5017-5V-MP3810A-3.3V)

这是客户原理图。

客户提供反馈下图是 LM5107 Vin 引脚上电波形。  

客户还 对 UVLO 引脚感到困惑。 如果 Vin 是这样的波形、器件的工作方式是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明豪

    Vin 波形是这样设计的还是这个由电路的异常运行引起的?

    对于上电阶段、客户是否具有 Vin、SW、Vo 和 Vcc 的波形 ?

    故障率是多少? 发生故障的操作条件是什么、这是可重复的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 波形由前电源引起、而不是由 LM5017引起。

    对于 Vin SW Vo 和 Vcc 的波形、客户很难进行测试。 因为终端客户会发生器件故障。

    对于故障率、客户不会计算故障率。 但在过去的半年里、他们售出了20K 产品、并且出现了大约20pcs 的故障。 在过去的两年里、20件产品发生了故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明豪

    目前、我在原理图中没有看到任何问题。   器件型号为 L3?

    客户可查看数据表中的7.3.9欠压检测器了解有关 UVLO 运行的详细信息。

    ?和最终客户的什么是 LM5017和 MP3810A 都损坏?  

    LM5017的负载是多少、Iout 是否有任何机会从满负载跳到稳定0、而 Vo 是否上升到 MP3810A 的 Vin_Abs_max? 查看波形会有所帮助。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明豪  

    我现在将关闭该主题、我们来重点讨论电子邮件。

    谢谢、此致。