请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62745 数据表未提供转换器效率随环境温度变化的变化情况的详细信息。 您能否提供此详细信息、因为我的设计测试结果在85摄氏度下效率很差、负载电流为10uA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表未提供转换器效率随环境温度变化的变化情况的详细信息。 您能否提供此详细信息、因为我的设计测试结果在85摄氏度下效率很差、负载电流为10uA?