This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840-Q1:RESET (BAR)始终低电平有效

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309225/tlv840-q1-reset-bar-is-asserted-low-for-all-the-time

器件型号:TLV840-Q1

大家好、

我在 其中一项设计中使用 TLV840MADL30DBVRQ1、这是 TLV840-Q1的3.0V 阈值型号。 IC 的 RESET (BAR)和 MR (BAR)使用10K 电阻器上拉至3.3V。
在测试的第一阶段、IC 按预期正常工作。 但过了几天、我们再次测试了一些板并观察到、

RESET (BAR)在所有操作时间都低电平有效。 因此、我们的板未启动。

我们检查了输入电压、该电压高于阈值3V、手动复位 MR (BAR)引脚也是3.3V。

为什么即使 RESET (BAR)引脚上有10K 至3.3V 的外部上拉电阻器、也会发生这种情况?

请帮助我们解决此问题。

-提前感谢
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikumar、您好!

    您能否移除 CT 引脚上的电容器以及 MR 引脚的上拉电阻器? 我只是想确保 CT 引脚不短路或电容器不会发生怪异的事情。 此外 MR 引脚已经被一个100kΩ 在内部上拉。  

    杰西