This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:是什么导致 V7V 没有输出? 目前我们已经检查了 VDIV、但是 V7V 仍然没有输出。 请参阅附件中的原理图:请帮助查看

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307491/tps65261-what-causes-the-v7v-to-have-no-output-at-present-we-have-checked-vdiv-but-there-is-still-no-output-of-v7v-see-the-schematic-diagram-in-the-attachment-please-help-review

器件型号:TPS65261

是什么导致 V7V 没有输出? 目前我们已经检查了 VDIV、但是 V7V 仍然没有输出。 请参阅附件中的示意图:请帮助查看;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系!  当(EN1、EN2或 EN3)为高电平时、V7V 将工作、换句话说、ENx 的其中一个为高电平、V7V 将输出。 例如、尝试 先将 EN1拉至高电平或使 EN1保持悬空。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚