Other Parts Discussed in Thread: TPS922054, TPS922055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS922055、TPS922054 芯片、可驱动总共 约144个串联和并联的 LED
LED 规格:
正向电压、Vf - 3.3V
当前- 125mA
配置:
6个串联 LED - 3.3*10=33V
24组并联- 0.125mA *24=3.0A
具有3环 LED 条的控制器板
电源电压为8-18V、因此我需要提高电源轨电压、从而考虑到 Vf