This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:举报问题

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306323/tps65185-whistling-problem

器件型号:TPS65185

您好!

我的客户在使用中遇到以下问题。

刷新屏幕后、TPS651851区域显示为 Zrazra 口哨。  屏幕在未刷新时正常、无口哨声。

电路的此部分位于附件中、请进行检查。

e2e.ti.com/.../TPS651851-_2D00_-_6F522C67_.pdf

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea :

     您能否尝试 逐个替换这些电感器? 通常、当不良电感器在音频范围内的开关电流发生变化时、它会发出口哨声。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    根据您的建议、电感器和电容器已更改或有噪声。 请检查所连接的电路中是否有任何不适当的位置?

    另一个附件是录制过程中的口哨。 是否有任何合适的方法(通过软件或硬件)来减少或消除声音? 您可以通过任何方法向客户推荐进行相应的实验测试。

    e2e.ti.com/.../TPS651851.pdfe2e.ti.com/.../2023_2D00_12_2D00_25-14_2D00_50_2D00_04.mp3

    谢谢!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

     非常感谢大家分享这块录音噪声、如果噪音是来自电源的、那就很奇怪了。

     请您执行以下操作:

    1. 客户测试的电路板总数中有多少块电路板有噪声?
    2. 客户是否可以更换 PMIC ABA 以确认噪音来自 PMIC?

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    1.目前有20款原型,全部都有这种哨声。

    1. 客户测试的总板卡数中有多少个板卡有噪声?

    2.与 TPS651851相比、噪声显著降低、几乎听不到。

    客户是否可以更换 PMIC ABA 以确认噪音来自 PMIC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

     您是说 TPS65185 与  TPS651851相比有很多举报问题吗?  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    客户更换了其他品牌的 PMIC、型号为 FP9931。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    客户反馈 TPS65185在之前的产品中也被用过、也有尖锐的问题、但那时主控板不是同一块板、影响不大。 但现在、在同一个板上、它产生了巨大的影响。

    客户感觉此 PMIC 与 PCB 谐振以产生声音。

    我已向客户索要光绘文件、请帮助检查设计和布线是否有任何问题。

    e2e.ti.com/.../N6_5F00_3566_5F00_mboard_5F00_v20_5F00_20231031_5F00_GERBER.zip

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

     我认为光绘文件没有任何问题。 您能否检查噪音是否是由某些导轨上的过载引起的?  

    谢谢!

    菲尔