This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:欠压保护 LDO

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310095/tps7a24-under-voltage-protection-ldo

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件:TPS7A20

我们是否有 UVP 保护 LDO?

需要 UVP 阈值5.6V。  需要中输入电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fabio、

    TPS7A20具有内置的输入电源 UVLO 保护。 数据表中定义了 UVLO 的限制、

    客户可以使用电阻分压器电路将 VIN 连接到 EN。 当 VIN 上升到5.6V 时、EN 将高于0.9V 以开启 LDO。 这是一种非常粗略的方法、可以在输入5.6V 的检测中保证很大的差异。

    此致、
    罗哈特·福加特