This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:电流环路的相位裕度

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309508/ucc3818-phase-margin-for-current-loop

器件型号:UCC3818

您好!

请 参阅图9中的示例。 对于 SLUS395K、我根据图中的电容器值计算出电流环路的相位裕度(在8.2.2.5中进行了说明)为23度。 9度和36度、其值通过公式(24)和(25)计算得出。 这是不是可接受的相位裕度值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marzieh:  

    大多数设计人员更喜欢使用45度或更高的相位裕度来衡量稳定运行情况。  虽然低至23度的裕度仍然是官方稳定的、但它允许在从输入电流的瞬态事件中恢复时在电流中出现一些振铃。 但它可以使电流环路更快地校正误差。
    如果瞬变不经常发生或伴随缓慢的攻击、此类振铃可能是可接受的、也可能微不足道。  负载电平或线路电压发生平滑变化(如果有)的 PFC 可以在具有较低相位裕度的情况下良好运行。  

    另一方面、PFC 负载或持续上下波动的线路可能会给电流波形引入明显的振铃和可能的谐波失真、然而、负载变化本身会引入比振铃更大的失真、因此低相位裕度可能有争议。  

    我不知道设计示例为什么是这样的。  为了提高相位裕度、我建议将零点从10kHz 降低到5kHz 或更低。  这会将中波段增益 Gea 保持在所需的2.611、但允许相位以较低的频率开始增加、以便在交叉处获得更高的裕度。  保持极点不变、频率为50kHz。  

    此致、
    乌尔里希