This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:采用 LM34936的高电压应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309765/lm34936-high-voltage-application-with-lm34936

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

除了几个月前 Tyhran 的主题(采用 LM34936的高压直流/直流转换器)外、我还有2个问题、我们的团队也在同一团队工作。

1.实际范围为:Vin = 10...85V、Vout:42-48V。 仅当输入电压为27V 至80V 时、才需要600W 的高功率。 这是否需要更改电路、尤其是关于 Visns 和 Vosns 线路或其他线路的更改?

2.我们现在已经建立了一个电路,但是它不能运行。 输入电压施加到 Bias 上、而不是施加到 Vin (Vin 未连接)上。 EN 为1.5V。 VDD 始终显示0V。 问题可能是什么?

此致!

奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    1.应该检查 COMP 补偿和斜率补偿。

    您可以使用 LM5176的设计计算器、因为除了输入电压范围外、两个器件完全相同:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC208

    2.您仍需要为 Vin 提供电源来启动设备-低于2.5V 时该设备将无法运行,这是在 Vin 处检测到的。

    因此、在这种情况下、在 Vin 上供电比在偏置上供电更好。

    此致、

     斯特凡