This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306758/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

我正在尝试使用评估板对 我们的板上的 BQ76952进行编程。 我拔下 J16和 J19上的跳线、然后使用短线夹引线将 uC_SCL 和 uC_SDA 连接到板上的 CLK 和 SDA。

电池管理程序会识别 BQ76952、所有状态看起来均正常。 示波器显示了干净的 SCL 和 SDA 信号。

问题是当我"全部写入"对芯片编程时、通讯中断。

电池电压为12.0V、因此我们可以烧写 OTP 存储器。

我们的应用是可支持9节电池的简单独立电池充电板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您可以发布 bqStudio 的图像吗?

    确保仪表板的自动刷新已关闭、并且板载 EV2400中已安装最新固件。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了更短的跳线、现在工作正常。