This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:如何在降压模式下设置 Vlow 的输出电压?

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309895/tps61289-how-to-set-output-voltage-of-vlow-in-buck-mode

器件型号:TPS61289
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157

我有一个申请、要求如下:

  • Vhigh = 12V 固定
  • VLOW = 1、最高10V
  • 最大电流10A 双向

TPS61289似乎是此应用的完美选择。 但我不确定如何在降压模式下动态地将输出电压设置为1到10V。

数据表中模糊了"对于双向操作、连接至电阻分压器的中心抽头来使得 VFB = 0.7V 至0.8V。"

  1. 是否要将电阻器和变阻器从 Vhigh 连接到 Vlow、中间连接到 FB?

  2. 为什么是0.7-0.8V、而 VFB 是1.0V?

我迷路了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    TPS61289专为电池测试系统而设计、因此我们通常使用外部 放大器来调节补偿、以获得足够的 精度。

    有关外部放大器连接、请参阅此处的 《TPS61289评估模块用户指南》

    FB 引脚的设计电压为0.7-0.8V、以确保 COMP 引脚的输出电流。

    选择解决方案、

    我认为这里有两个解决方案:

    1. 要调节 Vlow 电压。

    FB 引脚需要连接至 Vlow、并注入一个外部信号来调节 FB、就像升压输出调节一样:

    在这种情况下、需要从外部选择 MODE 引脚以决定 充电/放电状态。

    2.不调节 Vlow,但充电/放电电流为。

    需要外部电流检测和电流环路、并且 COMP 可被定向到 COMP。

    此外、 MODE 引脚需要在外部进行选择。

    请检查这些问题、如有任何问题、请告知我。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    选项1是我的首选方式、只需切换 MODE 引脚即可选择方向。  

    • 因此、在升压模式下、FB 需要通过分压器连接到 Vlow?
    • 是否有通用公式可用于确定两种模式下的输出电压?  
    • 我是否可以使用一个100nF 的电容器将 COMP 连接到 GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1.是。 当需要调节 VHIGH 时、FB 应连接到 VHIGH。

    但您提到 Vhigh 是 固定的12V、能否对其进行调节?

     可以使用 SN74LVC1G3157等模拟开关来选择 通过 MODE 引脚同时调节哪个电压

    3.当用于电压调节的器件需要 连接 RC 网络,只有100nF 不足以实现稳定的回路。

    此致、

    费格斯