This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:Swen 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308843/tps25985-questions-for-swen

器件型号:TPS25985

大家好、

我们在 Swen 上有一些问题、请在这里分享一些看法、谢谢。

从显示 ISWEN 最大灌电流为10mA 的数据表中、客户想了解如果不能满足10mA 要求、可能会满足哪些要求?

2. D/S 也提到了100k Ω 的上拉电阻、这是硬性要求吗? 原因是我们看到  

3. VDD 上拉电平是否必须低于5V? 从下面的捕获可以看出、它提到的内容应该较低、这是有原因的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面的问题中、由于 EVM 用户指南中有 J1跳线、用于将 SWEN 连接到 Vin。 客户也将12V 连接到 SWEN、器件也可以工作、因此他们想知道此引脚的额定电压是多少、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    所有这些都是 TI 建议的器件正常运行。 我是否可以知道客户对这些建议的担忧? 他们提出这些问题的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    因为  DS 显示、对于 SWEN、建议使用5V、但展示了连接 VIN 和 SWEN 的 EVM 已连接、如果 DS 显示、在 SWEN 上连接12V、这可能会导致损坏。 他们正在尝试了解我们 SWEN 引脚的额定电压。 他们告诉我、器件在连接12V 电压时也能正常工作。 他们希望与我们交叉检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    EVM 中的 SWEN 和 VIN 引脚未连接在一起。 您能否在原理图中说明这两个网连接在一起的地方? 请参阅 SWEN 引脚的建议工作条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我在之前的回复中捕获了 EVM 用户指南中的内容我已经用红色圈出、有一个跳线连接、这会向我提出问题、或者实际的 EVM 没有这样的跳线? 我手头没有一个、但无论如何我们不建议客户直接连接到12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我想您错过了观看齐纳二极管 D5的机会。  我们不建议客户 连接至12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您澄清 Swen、

    但从最初的帖子中、您能否分享对这3个问题的看法?

    更多 有关问题2的信息、如果更改为10千欧姆、那可行吗?

    问题3的答案较多、提到的 VDD PU 应小于5V、但建议运行条件显示高达16V、这表明我们应该采取该措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    最大 SWEN 引脚丝电流被指定为10 mA。 这来自长期的引脚可靠性。 如果实际灌电流超过10 mA、则长期可靠性会降低。  

    SWEN 上拉电阻应在10至100 kΩ 范围内。

    SWEN 引脚的绝对最大额定值为5.5V。因此、建议的上拉电压应< 5V。