This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:适用于 NVMe UBM 应用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306511/tps2363-for-nvme-ubm-application

器件型号:TPS2363

目前,我们正在通过 U.2接口连接 NVMe 的设计中使用上述部件。 TPS2363是否满足 UBM (通用背板管理)规格? 热插拔控制器中是否包含 FRU EEPROM 的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muralikrishnan:

    欢迎来到 E2E!!! 感谢您关注 TI 器件。  

    请分享以下要求。

    1) 1)输入电压范围、

    2) 2)负载电流、

    3) 3)是否需要 PMBus 接口、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 找到以下要求。

    1) 1)输入电压范围:5V

    2) 2)负载电流: 1A

    3) PMBus 接口: 需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 找到更新的 要求。

    1) 1)输入电压范围: 12V

    2) 2)负载电流: 5A

    3) PMBus 接口: 需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muralikrishnan:

    感谢大家分享这些要求。 可继续使用 TPS2363。 我们没有针对5A 负载电流提供具有 PMBus 接口的集成电子保险丝解决方案。