This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:有关集成旁路电容器的问题

Guru**** 1461500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310088/lmq66430-q1-question-about-integrated-bypass-capacitor

器件型号:LMQ66430-Q1

专家、您好!

我发现 LMQ66430-Q1集成了旁路电容器、因此可以降低 EMI。

但在数据表中、它似乎仍然使用旁路电容器

甚至还有输入电容器选择指南。

我如何理解这一点?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    集成电容很小、仅适用于 MHz EMI。 我们需要主电源外部的大电容器。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    那么我可以理解吗、集成电容器用于 MHz EMI、而低频段需要大电容器?

    谢谢你。

    此致、Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    是否有任何相关材料可以参考?

    此致、Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就在这里。

    www.ti.com.cn/.../slyt670.pdf