This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电池充电和负载同时供电? 另外、尺寸问题

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304853/bq25756-battery-charge-and-load-powering-at-the-same-time-also-sizing-question

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

您好!

 我正在创建此相关主题、要求您对上一个答案进行澄清:

根据我的理解、控制器可以为我的器件提供电流(简化版原理图中的"系统"网)并为电池充电

任何过剩电流的情况下进行测量、对吗?

 

例如、如果我的太阳能电池板提供2A 的电流、而我的负载消耗1.5A 的电流、那么电池是否会同时使用500mA 充电?

此外、我的系统还包含功率非常低的面板(20W)。 BQ25756是否过度使用? 您是否会从同一行推荐其他产品?

我的电池是锂离子2P 7S (额定电压为24V)、我的系统每天大约消耗两次短暂瞬时的电流(30秒)、电流大约为5A。

提前感谢您、

安东尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonios:

    BQ25750可能更适合您的应用吗?  BQ25750是一周前发布的一款新器件。

    太阳能电池板是系统的唯一电源输入吗?

    BQ25750将能够处理电池的高功率电流消耗以及高电压。 BQ25750还具有电源路径控制功能、可通过充电器输入为负载充电。 电源路径是传统电源路径、因此负载 将直接 连接到输入端。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您发送编修。 BQ25750似乎适合我的应用、但我看到 TI 网站上的器件已经缺货、任何其他供应商都找不到它。 此状态是否准确、还是因为它是最近发布的?

    我们什么时候可以期待补货?

    此致、

    安东尼奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonios:

    BQ25750 EVM 和 BQ25750 IC 都应在库存中、您在哪里看到我们没有库存?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    这是我在 TI 网站上看到的、只有 RRV 封装。

    我也把页面的链接留在这里: www.ti.com/.../BQ25750

    如果这不准确、您能否提供我可以从中完成订单的链接?

    此致、

    安东尼奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonios:

    您能否尝试此链接?  https://www.ti.com/product/BQ25750

    我见到库存中有14K IC。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,祝新年快乐!

    很遗憾、我在使用您的链接时也看到了相同的缺货状态。

    还有其他选择吗?

    谢谢!

    安东尼奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonios:

    感谢您对此的耐心倾听。 我们这边有库存。

    您能否与当地的 TI 销售团队取得联系? 他们应该能够帮助您。

    此致、
    E·加洛韦