This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SDA 线路低电平卡滞问题

Guru**** 2604615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306008/bq40z50-r2-sda-line-low-stuck-problem

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好。

在 BQ40z50通信期间、SDA 线路不会从低电平恢复到高电平。
如果它不会随着时间的推移而恢复、并且 我尝试时钟位移功能、它将会恢复。
我想知道在什么情况下 SDA 线固定为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,崔

    您可能会遇到所谓的"时钟拉伸"。 关于这个主题、有很多 e2e 线程。 请在 google 搜索中搜索以下内容:"BQ40z50时钟延展站点:e2e.ti.com "

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    据我所知、时钟串扰不能超过25ms、但在当前情况下、SDA 线在位到位之前保持低电平。 这是否也可能是时钟延展问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,崔

    听起来监测计可能从主机收到无效的命令、一旦循环 SCL、它就会清除问题。 确保主机满足 SMBus 时序限制。 您是否确定主机未将 SDA 保持在低电平?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、sda 线处于低电平状态。 在重复 SCL 几十次后、它再次开始工作。 似乎主机没有从 BQ40z50接收 ACK 或 NACK。 可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,崔

    您能否确保启动条件发生? 起始条件可能没有触发、但当您对 SCL 线进行位控制时、它可能会将起始条件设置为 true。

    您可能必须使用逻辑分析仪来观察此情况。 检查时序。  

      

    此致、
    何塞·库索