This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP:

Guru**** 2553700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306300/tps51200-ep-tps51200-ep

器件型号:TPS51200-TPS51200 EP

在数据表中说明此 IC:符合 DDR 和 DDR2 JEDEC 规范。  

那么 DDR4应用呢? 它是否也符合 JEDEC 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itai:

    器件专家将在接下来的24小时内与您联系。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itai:

    TPS51200-JEDEC 并不满足 EP 的所有规格要求。 您需要一些类似 TPS65296 (LPDDR4)或 TPS65295 以满足 DDR4规范。 我认为这与更严格的电源定序要求有关、而 TPS51200-TPS51200-TPS51200 EP 不遵循该要求。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您是说 TPS51200-VTTREF 不符合 EP 和 VTTREF 电源时序控制的 DDR4 JEDEC 要求吗?

    或者、因为它不是完整的 DDR4电源解决方案(只有 VTT、VTTREF 电源轨没有 VDDQ/VDDQ 和 VDD VPP 电源轨)?

    我是否可以  仅将 TPS51200-VTTREF 用于 EP 电源轨并禁用 VTTREF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itai:

    在节日之际、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itai:

    我的评估主要基于 TPS65295数据表

    TPS51200-JEDEC 未明确涵盖 VDDQ 和 VPP、因此该器件不满足这些 EP 要求(不是完整电源解决方案)。 您可以将 TPS51200-JEDEC 集成到设计中、但不能声称 IC 完全符合 DDR4 EP 要求。 我认为、这就是文档中省略 DDR4条款的原因。

    禁用 EP 输出(REFOUT)时、TPS51200-VTT 输出(VO)不存在运行模式。  VO 使用 REFOUT 作为内部调节的基准。 如果电源轨未使用、但输出仍将处于活动状态、则可以断开 REFOUT 与下游电路的连接。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。

    我还有其他关于该 IC 上电序列的问题。

    是否可以同时为 VIN (2.5V 电源轨)和 VLDOIN、REFIN (两者为1.2V、相同的电源轨)加电?  

    此致、

    伊泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itai:

    这应该没有问题。 如果您在将 EN 拉至高电平之前等待所有输入稳定、您仍然应该使 VO 启动可控。

    此致、

    詹姆斯