This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801-Q1, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307310/tps74801-q1-pspice-model

器件型号:TPS74801-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS74801

大家好、

请问我们是否有适用于 TPS74801-Q1的 PSpice 模型?

我们也可以直接使用 TPS74801的 PSpice 模型。

它们之间是否有差异?

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的提问。 我也没有在线看到此器件的仿真。 您想仿真什么? 通常、当遇到某些特性时、最好的仿真就是简单地在工作台上实际测试器件。  

    谢谢!

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    除基准测试外、我们需要对  TPS74801TDRCRQ1 也基于 OEM 的要求(汽车制造商)。  

    您能帮助检查一下我们是否可以使用商业级模型进行仿真吗? 有什么不同之处?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、您可以使用 TPS74801 pSPICE 模型、但请记住、它只是行为性的、某些测试可能与器件的实际性能不一致。 它们共享同一个裸片、因此可以使用。

    谢谢!

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Josh、您好!

    感谢您的反馈。